This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3306A:标记差异

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1093907/sn74cb3q3306a-marking-difference

部件号:SN74CB3Q3306A

大家好,

我有两个问题。 请帮帮我。 谢谢。

1)其中一个标记包含G3。  G3 指的是什么?

2)这两个部件之间的功能是否存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Vincent,  

    请参阅 [FAQ]为什么逻辑设备的部件号具有E4/G4后缀?

    这些组件的功能相同。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 以下 组件具有 'G3'后缀。  我在FAQ中找不到任何信息。

     G3是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    很抱歉这个。 我认为常见问题明确说明了G3。 任何带有G或E (G3,E3,G4或E4)的后缀表示该部件符合RoHS。 当我们首次开始使用符合RoHS的设备时,这些后缀就已到位,以帮助向那些需要符合RoHS的部件的客户指明哪些部件可以满足他们的需求。 但是,现在所有设备都被推入符合这些绿色RoHS标准,因此无论是否具有G/E后缀,设备之间都不会有任何差异。 后缀保留在某些设备上,以帮助某些客户保持与可订购部件号一致。

    谢谢!
    Rami