This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7211:散热垫连接

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1093827/tmux7211-thermal-pad-connection

零件号:TMUX7211

团队成员,您好!

我有一个关于TMUX7211RUM和TMUX6211RUM热垫连接的问题。

数据表的引脚说明建议将电极垫保持浮动状态,或连接到GND (如果已连接)。

您能否在下面确认我对这两个部件的问题?

  • 为什么建议使用上述连接,尽管垫未内部连接?
  • 当PAD与VSS绑定时是否有任何问题?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Taketo,

    此处无需担心。 我认为数据表中的注释更多是一般性的指南,但不一定是绝对要求。 在某些可能存在较高频率的应用程序中,通常您会将其与最低电位(本例中为VSS)绑定,以使浮控板不能作为本质上的天线。 正如您所提到的,该PAD不是内部连接的,因此将其与VSS绑定应该是很好的。

    谢谢!
    Rami