This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT1.639万:5V输入在5V VCC下运行时出现问题

Guru**** 2608345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1096509/sn74cbt16390-issues-with-5v-input-running-at-5v-vcc

部件号:SN74CBT1.639万

大家好,

我在数据表中看不到太多详细信息。 我的客户正在尝试以5V的电压运行设备,并且可能还具有一些5V输入。 根据我的理解,输出只能达到VCC-1,因此5V输入的输出将为4V。 但是,我想知道除了输出衰减(损坏,错误操作等)之外,输入电平和VCC是否存在其他问题。 谢谢!

谢谢,

Fadi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fadi,

     您提到的SN74CBT1.639万不具备将输出电压限制为VCC-1的功能...我相信您可能标记了错误的设备。 此器件允许轨对轨切换,这意味着输入可以像VCC一样摆动(因此5V电源时高达5V)。

    请告诉我您是否想到了另一台设备,但此设备的工作方式与我前面所述的相同。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    我参考的是e2e线程: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic---internal/f/logic---internal-forum/20.3641万/sn74cbt16390---query-on-voh-vol?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74CBT16390#</s>1.639万 1.639万

    上述线程是否错误? 谢谢!

    谢谢,

    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fadi,

    抱歉,我看了看这台设备太快,以为它是CBTLV家族的一部分(当这台设备只是CBT时)。 当电源为5V时,我们的CBT系列仅限于4V (因此基本上是VCC-1V)。 下表很好地比较了每个器件系列的V I/O级别。

    将您的输入设置为5V时不会出现任何功能问题,也不会违反ABS最大值,因为输入需要为VCC+0.5V才能达到此目的。 客户只需确定输出为4V而不是所需的5V。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:  

    还有两个问题(抱歉!)

    1. SN74CBT1.639万是否有可用的PSPICE型号?
    2. 对于未使用的模拟信道,信道/引脚是否只能保持浮动,或者是否需要将其拉高/低?
      1. 我在数据表中看到了 一条仅关于控制输入的注释,这是有意义的,但关于模拟输入," 设备的所有未使用的控制输入必须保持在VCC或GND,以确保设备正常运行"

    谢谢!

    谢谢,

    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fadi,

    1)很遗憾目前没有可用于此设备的PSpice型号。 不过,如果这样做就足够了,就有一个宜必思模式。

    2)对于未使用的模拟I/O,如果您愿意,它们可以保持浮动。 但是,处理浮动模拟I/O的推荐方法是将它们与电阻器连接到GND,以防止任何潜在的噪声耦合到引脚。 如果您以相对较低的频率使用此功能,则浮动不会是问题。

    谢谢!
    Bryan