This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1112:3.3V LCMOS IO兼容性

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1099268/tmux1112-3-3v-lcmos-io-compatibilty

零件号:TMUX1112

我是否可以使用3.3V LVCMOS FPGA IO来驱动此MUX的选择输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;指定的VIH在任何多路复用电源电压下都足够低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chandra:

    简短的回答,重申克莱门斯,是的,它将能够驱动它。   


    我在LVCMOS中找到了这个



    鉴于任何电源处的TMUX1112 VIH最小值为0.96V,并且3.3V LVCMOS驱动器将始终以极低的VOH电平(3.2V)驱动,您需要将其用于控制引脚。

    谢谢!
    Rami