请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:TMUX1112 我是否可以使用3.3V LVCMOS FPGA IO来驱动此MUX的选择输入?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是;指定的VIH在任何多路复用电源电压下都足够低。
您好Chandra:
简短的回答,重申克莱门斯,是的,它将能够驱动它。
我在LVCMOS中找到了这个 
鉴于任何电源处的TMUX1112 VIH最小值为0.96V,并且3.3V LVCMOS驱动器将始终以极低的VOH电平(3.2V)驱动,您需要将其用于控制引脚。
谢谢!
Rami