This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A2.7518万E-Q1:S参数行为

Guru**** 2608345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1099041/ts3a27518e-q1-s-parameters-behavior

部件号:TS3A2.7518万E-Q1
主题中讨论的其他部件:TS3A2.7518万ETMUX1574

您好,

我需要使用TS3A2.7518万E使用S参数进行一些模拟。 我在这篇文章 https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/61.2734万/ts3a27518e-s-parameters-for-ts3a27518e中2.7518万中下载2.7518万下载了它们 ,但我在使用中遇到一些问题。

似乎存在因果关系问题,至少存在一个被动问题(下图中的红点):

我之前尝试过这两种方法,但结果不正确(请参阅下面的步骤响应):

是否可以在没有因果关系和被动性违规的情况下发送S参数,以便在我的瞬态模拟中使用它们?

我还尝试使用TMUX1574的S参数,这种情况下一切正常。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matthieu,

    此设备有点旧,所以我手头没有任何S参数模型,但我将就此与我们的内部讨论,看看我们是否可以提供一些模拟S参数模型来帮助您。 我将在明天之前在此处向您介绍时间线的最新信息。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matthieu,

    请参阅下面的s参数模型

    e2e.ti.com/.../TS3A2.7518万E.s4p

    这些端口如下所示:  

    P1:D1.
    P2 : D2.
    P3:S1
    P4:S2.

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rami,

    谢谢。 文件现在似乎正常,但我在端口1和3之间只有一个连接。 为了确保D用于排卸,S用于内部MOSFET的源?

    您可以告诉我组件的哪个引脚连接到端口(COM,NC或NO)。

    谢谢

    Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matthieu,

    抱歉,我觉得我在这方面不太清楚。 是,D为排放源,S为排放源。 S1和S2代表常闭/常开路径。 此处S1为NC1,S2为No1,应连接至排卸装置。 d1是与通道(COM1)相关的排卸。 D2是与不同通道(COM2)相关的排卸。

    谢谢!
    Rami