This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] I2S应用应使用哪种模拟开关/多路复用器?

Guru**** 2608855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1100279/faq-what-analog-switch-multiplexer-should-i-use-for-i2s-applications

Inter-IC Sound (I2S)是一种电气串行总线标准,用于数字音频设备之间的接口。 在寻找I2S模拟开关/多路复用器时,了解I2S标准的规格非常重要。

  • 3线推拉协议
    • 串行数据(SD)
    • 字词选择(WS)
    • 连续串行时钟(SCK)
  • 电压级别
  • 频率
    • 计时要求是根据设备的时钟周期或允许的最小时钟周期指定的。 这为将来提高数据速率留出了空间。 典型的I2S数据速率<5MHz。

以下是模拟开关/多路复用器的3个关键规格,有助于为I2S系统选择正确的设备。

  1. 模拟开关/多路复用器的配置。 重申一下,I2S是一种3线协议,因此需要3通道设备。 要在1个控制器和2个目标设备之间进行多路复用,应在控制器和外围设备之间放置一个3通道2:1设备。 应用程序不仅限于2个目标/ 1个控制器设备配置。 随着目标/控制器设备数量的增加,配置也会随之增加。

虽然标准中没有定义,但有时应用程序将使用4线接口来实现全双工系统。 这包括2条串行数据线(DX,RX),字词选择(WS)和连续串行时钟(SCK)。 对于4线系统,需要4通道设备。

 

  1. 电压水平。 应用程序通过上面列出的TTL逻辑级别进行标准化。 挑选一个可以支持此逻辑级别的设备非常重要。

 

  1. 设备的带宽。 如上所述,I2S没有标准化的数据速率。 计时要求包括时钟高(THC),时钟低(TLC),延迟(tdtr),保持时间(Tthtr)和时钟上升时间(TRC),均基于所选数据速率的最小时钟周期。

对于高灵敏度信号链,最佳做法是选择带宽为3倍的设备–请参阅 [FAQ] How Do I Select the Right Analog Switch / Multiplexer Bandwidth Based on the Data Rate of my Protocol?(如何根据协议的数据速率选择合适的模拟开关/多路复用器带宽?)

下表介绍了可在3线和4线配置的数据信号路径上传递I2S信号的开关/多路复用器的建议。 这些设备通过GPIO控制。

I2S兼容开关,用于1个控制器到2个目标设备或2个控制器到1个目标设备(3线)

I2S电压电平

电源电压水平

设备 配置 功能 包装 主体尺寸(长x宽)

3.3 V

5.0 V

1.8 V

2.5 V

3.3 V

5.0 V

TMUX1574

4通道2:1 (单刀双掷)

1.8 V兼容控制输入

故障安全逻辑

逻辑引脚上的集成下拉电阻器

断电保护

支持超过电源的输入电压

SOT-23-薄型 2.0 mm x 4.2 mm

SN74LV4053A

2:1 x 3

兼容1.8 V的控制输入
断电保护

VQFN

3.5 mm x 4 mm

CD74HC4053

2:1 x 3

先断后断

TSSOP

4.4 mm x 5 mm

其它选件适用于切换I2S信号

I2S兼容开关,用于1个控制器到2个目标设备或2个控制器到1个目标设备(4线)

I2S电压电平

电源电压水平

设备 配置 功能 包装 主体尺寸(长x宽)

3.3 V

5.0 V

1.2 V  

1.8 V

2.5 V

3.3 V

5.0 V

TMUX1575

2:1 x 4

1.2 V逻辑兼容

1.8 V逻辑兼容

断电保护

支持超过电源的输入电压

DSBGA 1.4 mm x 1.4 mm

SN3257-Q1

2:1 x 4

1.8 -V逻辑兼容

支持超过电源的输入电压

逻辑引脚上的集成下拉电阻器

故障安全逻辑

TSSOP

4.4 mm x 6.5 mm

1.8 V

2.5 V

3.3 V

5.0 V

TMUX1574

2:1 x 4

1.8 V逻辑兼容

故障安全逻辑

逻辑引脚上的集成下拉电阻器

断电保护

支持超过电源的输入电压

SOT-23-薄型

2 mm x 4.2 mm

其它选件适用于切换I2S信号