This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:应用用例

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1099776/ts3l501e-application-use-case

部件号:TS3L501E

您好,

我的客户正在考虑在以下应用中使用TS3L501E:

上述用例是否可以使用TS3L501E?

特别是,来自RJ45连接器的ESD是否会损坏TS3L501E? 您对此有什么解决办法吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    结构图看起来不错,TS3L501E是一款2:1以太网多路复用器,内置ESD保护,达到数据表上表6.2 中的额定值。 如果其应用具有高于额定值的ESD事件风险,则除非为电路添加进一步保护,否则设备可能会损坏。 我会要求您的客户进一步说明他们预期的ESD事件级别,以便推荐正确的保护级别。

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    感谢你的帮助。

    请查看TS3L501E是否与以下应用程序没有问题?

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    结构图中的热交换是什么意思? TS3L501E是否会保持通电,但仅浮动I/O?

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    所有三个装置均可从M/B上安装和拆卸

    当拆卸和安装了TS3L501E的右侧装置时,TS3L501E的电源将关闭并打开。

    但是,如果卸下并安装了左侧两个装置,则TS3L501E的右侧装置的功率保持不变。

    他们计划使用的TS3L501E应用程序是否存在问题?

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    如果任何主板已卸下,则不会出现问题,唯一的问题是TS3L501E关闭,并且为IOS供电。 建议先为VDD通电,然后为IOS接通电压,但只要电压处于绝对最大额定值,设备就不会损坏。

    谢谢!
    Tyler