This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:5ns脉冲问题

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3345

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1102868/sn74cbtlv3245a-question-for-5ns-pulse

部件号:SN74CBTLV3245A
主题中讨论的其它部件:SN74CB3Q3345

您好,专家,  

 客户 选择了两种解决方案。

一个是SN74CBTLV1.6212万GR,另一个是SN74CBTLV3245APWR。

问题是 ,如果他们有5ns脉冲,需要从输入传输到输出, 他们选择的解决方案是否可以接受此脉冲?

或者这5ns脉冲将被这两种解决方案过滤。

我 看到两台设备的带宽都是200MHz。  

请在此处提供有关评论的帮助。

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark,

    对于5ns脉冲,我不推荐200MHz带宽部分。 这很可能会被筛选掉。 带宽为-3dB带宽,因此如果您开始在BW的上边缘工作,您会发现虽然可能有一些信号输出,但性能下降可能太大,无法处理,具体取决于使用情况。
    通常,我们建议使用的部件的1.5 重量比您要使用的频率高3倍。
    因此,像SN74CB3Q3345这样的产品可以很好的满足您的需求。 带宽为500MHz。

    谢谢!
    Rami