This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:2.5GBASE-T

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1102465/tmux646-2-5gbase-t

部件号:TMUX646

大家好,

此设备是否可以支持2.5GBASE-T SPDT (2:1)交换机?

在我们的产品搜索页面中,此设备似乎仅归类为MIPI?

感谢您的检查!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Andrew,  

    只要电压和带宽满足应用所需,任何无源多路复用器都可以工作。
    虽然TMUX646在设计时考虑了MIPI,但这并不意味着它不能用于其他应用。 TMUX646是一款10通道2:1器件(或5通道差动器),可支持高达5.5V和6GHz的电压,因此适合2.5GBBase-T

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Rami!