This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:需要4*4通道多路复用器

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, SN74LV4052A, TMUX1209, TMUX1309, TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1102423/sn74cb3q3257-required-4-4-channel-multiplexer

部件号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他部件: SN74CBT1.6214万CSN74LV4052ATMUX1209TMUX1309TMUX1109

您好,

我发现芯片 SN74CB3Q3257支持2*4通道(两个4通道多路复用器)。 但我需要3个4通道(3个4通道)多路复用器或4个 4通道(4个4通道)相同类型的多路复用器。

建议使用芯片。

谢谢

Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了SN74CBT1.6214万C外,没有3:1的多通道设备,它可能对您来说太大。

    最大的4:1多路复用器有两个通道。 请参阅此搜索: ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html#p1143=4:1&p480=2

    您需要什么电压和带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压应介于3.3 至5V之间

    在上图(SN74CB3Q3257)中,通道1A,2A,3A,4A切换至1B1,2B1,3B1,4B11B2,2B2, 3B2,4B2。   

    我需要的是上面的通道, 需要另外两个,即1B3,2B3,3B3,4B31B4, 2B4,3B4,4B4

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4:1设备存在,但不具有4个信道。 您必须组合两个双通道设备。

    使用2×SN74LV4052A或2×TMUX1309/TMUX1209/TMUX1109。1209。</s>1109

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息