This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8212:多通道切换设备

Guru**** 2606825 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1101839/tmux8212-multi-channel-switching-device

零件号:TMUX8212

大家好,

我们的客户正在为 以下应用寻找多通道交换设备(多路复用器)。 我们的客户认为,

下面是我的应用程序的高级电路图。 我有一个测试装置,有20多个铝电极(原理图上的蓝色矩形)。 每个电极的电压偏置范围为-50 V至+100 V,收集的电流高达100 mA。

我的目标是购买一个多通道切换设备,使我能够将一个微微安培表(如图左下方所示)连接到20个以上电极中的任何一个。 理想情况下,我希望命令多通道开关单元切换到我希望电压偏压和电流监视器的电极。

 TMUX8212似乎 适合这一应用。  如果没有,请推荐合适的设备吗?

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    我不相信TMUX8212能提供解决方案。 我在这里的理解是,信号将从-50V到100V,因此我们需要一个能够支持150V跨度的设备。 TMUX8212支持从VSS到VDD的I/O,但VDD和VSS之间的建议差值为100V,因此它不足以满足此处所需的150V摆动。 TMUX8212目前是我们的最高电压设备,因此我们很遗憾没有一个解决方案允许从-50V到100V的波动。

    谢谢!
    Rami