This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT1.6861万:SN74CBT1.6861万是否支持热插拔?

Guru**** 2606895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1101646/sn74cbt16861-whether-hot-plug-is-supported-for-sn74cbt16861

部件号:SN74CBT1.6861万

尊敬的  

 请告诉我SN74CBT1.6861万是否支持热插拔?

非常感谢 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam,您好!

    设备将在什么条件下运行?  
    这里的想法是,SN74CBT1.6861万关机后再连接到已有电源(已开机)吗?  
    这应该不是一个问题,但在技术上会超出建议的操作电源电压条件一小段,当它通电时(VCC -> 4-5.5V),因此我们无法保证这一小段上升时间的性能。 如果在某些情况下设备已关闭,但您将看到I/O上的一些输入,则不会是问题,但请注意,您将看到泄漏,如数据表中所指定:

    谢谢!
    Rami