This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:TMUX1109 TINA型号和放大器;THD编号

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109, TMUX8109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1100706/tmux1109-tmux1109-tina-model-thd-number

零件号:TMUX1109
主题中讨论的其他部件: TS5A2.2362万TS5A2.316万TMUX8109

是否可以提供TINA模型? 我正在寻找此mux的THD编号,以便与音频配合使用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Larry:

    我们没有TMUX1109的THD数据或PSPICE模型,但该模型已积压。 我可以询问选择此设备的使用案例吗?

    对于音频,我们通常会看到使用2通道2:1配置。 我推荐TS5A2.2362万音频专用交换机,它具有THD数据和HSPICE型号。

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tyler。 这将用于音频调谐器设备,该设备将具有6个ADC差分对,用于与多路复用基带源一起检查,并且还将具有7个DAC单端输出(其中6个为对),用于与数字化仪一起检查。 我将TS5A2.316万放在原理图中,并考虑使用TMIX1109来减少 主板空间。 我找到了以下应用手册 SBAA315A,其中显示了应用程序中的相关mux。 TMUX1109将大大减少组件数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Larry:

    我感谢对使用案例的澄清。 听起来像TMUX1109是一个很好的选择,但我们也有一个新发布的设备TMUX8109,可能是一个替代产品。 它有一个可用的模型和一个非常平坦的RON曲线,这将有助于THD。 如果您的应用中有10V或更大的电源,这也是一个不错的选择。

    谢谢!
    Tyler