This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:用于MSP430熔丝熔断的右侧开关

Guru**** 2608275 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1100635/ts5a3359-right-switch-for-msp430-fuse-blow

部件号:TS5A3359

您好,

我发现在我的情况下,TS5A3359是用于熔断MSP430保险丝的正确部件,但有一些问题。

在器件绝对最大额定值中,有6.5 VCC最大值,但我不清楚器件是否可以在VNO和VCOM上切换6.5V (模拟电压)? 或绝对最大模拟电压为5.5V?

对于保险丝熔断,使用1毫秒内6V 100mA电流。 在此期间(99.9 % of Life Time)内,设备将使用4.5V VCC。

还想知道关闭设备(VCC=GND)的真正好处,但电流消耗除外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zrno:

    TS5A3359可以切换电压至VCC电压电平,VCC引脚的绝对最大值为6.5V。 这意味着NO/COM引脚可以支持高达6.5V的电压,而不会损坏设备。 TI建议将VCC保持在5.5V,这允许5.5V切换信号,但高达6.5V的绝对最大电压不会损坏器件。

    断电模式下的隔离,VCC = 0功能消除了对电源定序解决方案的需求,防止数据意外传输,并保护系统在您提到的减少电流消耗的基础上免受损坏。 我们有 一个技术说明一个TI精密实验室视频 ,可详细介绍该主题。 请注意,在链接内容中,该功能也可能被称为关闭电源保护。

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    绝对最大评级现已明确。 下面介绍了如何在我的设计中使用开关...

    VDD将连接到COM。 NOx将连接至LVC时钟信号1.8 - 3.6V至10MHz。 当开关被禁用(IN1=in2=0)时,LVC时钟信号激活。 启用开关时,LVC时钟信号被禁用(Hi-Z)。 我在数据表中看到CNO (关)为18pF,VCC=5V。 我正在寻找最小开关(IN1=in2=0) 对连接到无引脚,隔离,串扰等的时钟信号的影响。 有6个MSP430器件,因此将使用2个TSA5A3359。 6个中的某些可以是活动的或不是活动的。 可以同时使用一些时钟线路,有些则不可以。 如果不使用时钟线,则将其以100k的频率向上拉至1.8 -3.6V (IN1=in2=0)。 您在该设计中是否发现任何问题?

    顺便提一下,在数据表中, 需要在中接通2.4V电压才能使用5.5 VDD打开。 在TINA 2V中,6.1 VDD已足够。 使用6.1 VDD开启的真正值是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zrno:

    从上图看,原理图看起来不错。 一般建议通过50欧姆电阻器将未使用的通道(NO0,No1)接地。 对于In逻辑级别,建议遵循数据表值。 该模型是设备的近似值,但在给定参数的整个工作范围内并不总是完全相同。

    谢谢!
    Tyler