This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT1.621万C:数据表说明

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1103215/sn74cbt16210c-datasheet-clarification

部件号:SN74CBT1.621万C

各位专家,您好!

您是否愿意帮助您澄清此问题?

数据表第3页提到绝对接通状态开关电流为128mA。 但是,注4提到,该值是在特定条件下使用的。 您能否详细说明这一"特定条件"?

客户需要5V 600mA峰值电流(100mA平均电流)通过此交换机,并计划使用此交换机的5个端口来实现此目标。 希望使用交换机的5个端口也能将有效的接通电阻降至最低。 此5V 600mA峰值电流实际上是下一级PCB的5V VDD。 此下一级PCB使用TI 的TLV1117LV33,其压降电压为455mA。 这是下一级印刷电路板,可使VDD处于3.8 - 5V范围内。

提前感谢。

此致,

马文