This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:开关和放大器;多路复用器-内部论坛

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1102171/tmux1574-switches-multiplexers---internal-forum

零件号:TMUX1574
主题中讨论的其他部件: TXB0304

大家好,

我的客户遇到SPI信号丢失问题,我在下面的PTT.file中提到过,我还附上了如下客户示意图。

请帮助您解决此问题吗?  

谢谢!

e2e.ti.com/.../Cascade-several-MUX-Level-shift-signal-lost-issue-2022.0517万.pptx

e2e.ti.com/.../ltn_5F00_2022.0302万_5F00_EVT.pdf

e2e.ti.com/.../ltn_5F00_dc_2D00_scm_5F00_EVT.pdf

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    级联多路复用器肯定会降低信号质量。 添加任何组件都将使信号更降级和噪音。 这里似乎有点振荡或噪音。 SPI信号似乎是从MB端通过大约8个不同的芯片或连接器发出的。 这肯定会对信号产生影响。 每个连接器和芯片都会增加一些电容,电感和电阻。 迹线本身也会对此产生影响(因此,务必尽量减少迹线长度)。
    也就是说,如果我正确地解释波形,那么MB侧的TMUX1574能够正常工作,并将其输入到TXB0304中。 通常,级联多路复用器确实显著降低了带宽,但TMUX1574的带宽为2GHz,SPI看起来为20MHz,因此我们肯定有足够的空间来级联几个多路复用器。 此外,虽然TXB0304不在多路复用器产品组合中,但我看了一下,它似乎有内部缓冲器,因此信号是重新驱动的。
    根据我对所发生情况的理解,MB端的信号似乎很好,因为它是驱动器,但DB端的负载太高,因此信号看起来不是很好。  
    您在PPT中的最后一个建议也是我的建议。 子板端的某种缓冲区,用于重新驱动SPI信号并隔离MB负载和DB负载。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rami,

    非常感谢您的评论,非常有用!

    如果按照建议在DB端放置缓冲区,您认为 https://www.ti.com/product/SN74ALVC125 在这里是否是一个好的解决方案?

    请帮助向我推荐一个部件,因为我目前还不熟悉信号链。

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题可能与muxs无关;它属于逻辑/电压转换论坛。

    TXB是双向的。 两侧的输出驱动器始终处于活动状态,但它们具有极高的输出阻抗(1 kΩ),以允许其他设备覆盖电压。 由于直流驱动强度低,它具有边缘加速器,但这些加速器的超时时间较短。 因此TXB不能用于大于100 pF的负载(请参阅数据表的8.4 2部分)。

    您可以对单向信号使用任何缓冲区,但Quad SPI的四条数据线是双向的。 如果没有单独的方向信号,则没有良好的缓冲双向信号的解决方案。 Quad SPI绝不能与长轨迹或电缆一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    非常感谢您的评论,从您这里学到了很多~

    Kai