This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT1.621万C:VCC=3.3V操作

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1103042/sn74cbt16210c-vcc-3-3v-operation

部件号:SN74CBT1.621万C
主题中讨论的其它部件:SN74CB3Q1.621万

数据表中提到"电源电压范围为0.5 吗?3.3 ~+7V",是否可以连接VCC=VCC=VCC=VCC=VCC?

轨对轨输入电压摆幅将包括0-5V和0-3.3V。 两个Vin的接通电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表明设备不会损坏。 要使其正常工作,您必须保持在推荐的工作条件内,即VCC≥4 V

    请注意,普通CBT开关不能执行轨对轨操作。 对于3.3 V电源,请使用CBTLV设备。 当信号高于VCC时,请使用CB3Q设备,如SN74CB3Q1.621万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 CB3Q每个通道仅支持64mA,这对我的5V 500mA峰值电流不是很好,因为我只有6个可用端口。 当输入电压为5V时,CB3Q的良好端为Ron =~10欧姆。