This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:TMUX646

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1103405/tmux646-tmux646

部件号:TMUX646

ETE团队,您好!

我想将FPGA组件连接到mipi mix-TMUX646。

此组件的数据输出为MIPI-DPHY,

我想将这条输出线路(4个差分数据,1个差分clk数据)连接到 mipi mux -TMUX646的输入线路我需要在部件之间添加50欧姆电阻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ami,

    组件之间不需要50欧姆电阻器,数据表中的图9-1显示了D-PHY的典型配置。 如果您有任何未使用的通道,则建议使用50欧姆电阻器接地以减少信号反射。

    谢谢!
    Tyler