This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6586:LMH6586

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1104075/lmh6586-lmh6586

部件号:LMH6586

GND和DVSS (数字接地)是否 在  LM6586芯片内部隔离?

我们的设计中包含模拟和数字信号。 我们可以将GND用作模拟接地吗?

根据我们的理解

1. DVSS是由I2C和控制/配置信号( PWDN,ADDR [0].ADDR [1],标志,增益)引用的数字接地,由DVDD提供

2.接地是VIN和Vout的模拟接地,由VDD供电。 是否正确?

您是否有使用LM6586和两个接地的参考设计?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manjunatha,

    GND和DVSS可能在内部隔离,但从数据表来看,它们在应用图中似乎使用相同的接地。 LMH6586的一个优点是可以为VDD和DVDD使用单个5V电源,因此它们也可以共享GND,但我相信您可以正确地认为,模拟接地是VIN和Vout的参考。 DVDD和DVSS用于I2C逻辑。

    以下是用户指南的链接,可帮助您进行开发:LMH6586用户指南

    谢谢!
    Tyler