This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:IOS上的ESD二极管

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1103550/tmux646-esd-diodes-on-ios

部件号:TMUX646
主题中讨论的其他部件:DXP

尊敬的TI e2e团队:

 CLKP/N,CLKAP/N,CLKBP/N,DXP/N,DAxP/N, DBxP/N IOS?

数据表中的图8-2只有朝向VDD的ESD二极管,而朝向GND的ESD二极管又如何?

   

谢谢!

Reidar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值显示−0.5 V的下限。这意味着从GND到引脚有一个二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reidar:

    我向小组确认了,是的,I/O引脚上有二极管接地。 图8-2显示了TMUX646中的断电保护功能的优点。 此功能可防止在设备断电时,输入引脚的电压通过二极管进入VDD,从而损坏系统中的其他组件。

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tyler