This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出端出现尖峰

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1048, TMUX6112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1125881/spikes-at-tmux6112-output

主题中讨论的其他器件:DSLVDS1048TMUX6112

你好

  1. 我将使用 TMUX 6112与 DSLVDS1048结合使用来实现模拟门。 但我的输出看起来有问题。 在肿胀时、会观察到尖峰。 黄色波形是输入、绿色波形是输出、蓝色波形是多路复用器的选择脉冲。

我不知道这些开关是否正常。 请帮助。

谢谢你

费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、

    这与 TMUX6112的典型行为不符。 您能否提供原理图来帮助进行调试?

    此外、在选择引脚接收到逻辑高电平值之前、似乎正在驱动输入信号。 多路复用器需要很短的 时间(~100ns)才能导通、然后才能传递信号。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tyler

    感谢您的回复。 我认为问题在于 LVDS 接收器(DSLVDS1048)、它在不应开启的通道上产生不良尖峰。 这是一张图片、绿色波形是一个通道、当任何其他通道信号进行转换时、该通道会在瞬间显示尖峰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、

    这可能是尖峰的来源。 您是否曾尝试卸下多路复用器、短接所需的路径、然后查看系统是否按预期工作?

    我不熟悉您使用的 LVDS 器件、但是否需要终端电容器? 我发现本应用手册可能会有所帮助: 如何终止 LVDS 连接

    谢谢、
    Tyler