This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4741:电流增加

Guru**** 2478345 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4741, TMUX1208, TS5A26542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1123910/ts3a4741-current-increase

器件型号:TS3A4741
主题中讨论的其他器件: TMUX1208TS5A26542

大家好、

我想知道 、 如果 VDD 3.3V 与类似于 TMUX112x 的1.8V 逻辑搭配使用、TS3A4741电源电流是否从1µA μ A 以下增加到50µA μ A 以下?

此外 、TMUX1208是否也会以1.8逻辑增加?

感谢你的帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    当逻辑电压处于电源轨之间时、我们的器件将具有不同的击穿电流水平(即电源电流增加)。 它来自电源轨的程度越高、通常与增加的 IDD 电流相关。 在您描述的用例中、TS3A4741和 TMUX1208的 IDD 都会增加、但是确切的数量会因器件/而异

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回答。 我有一个后续问题。

    应用手册 scaa126c《用于多路复用器和信号开关的1.8V 逻辑》 描述了不同类型的1.8V 逻辑支持、在此参考、 TS3A27518的运行方式是否与应用手册中的图7一样、因为 它具有恒定的逻辑电平? 如果不是、  最好使用具有独立 IO 电源的 TS5A26542吗?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

     TS3A27518不支持恒定逻辑电平。 您通常可以通过增加的 IDD 得知器件具有该特性。 在这种情况  下、TS3A27518在正常运行条件下具有非常低的电源电流、也就是说它不支持恒定逻辑电平(正如您在应用手册中看到的、对于具有此功能的器件、IDD 电流将为几十 uA)。  

     TS5A26542 可能具有逻辑电源引脚、但该器件不支持1.8V 逻辑、因为它取决于 VCC 电压。 虽然您可能会降低功耗、但您需要调整逻辑电平以实现与此器件的兼容性。

    如果您对此有其他疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您能为此建议更好的器件吗?

    谢谢你。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我需要了解您要查找的器件类型。 我们查看过的所有器件都是具有许多不同规格的不同配置。 了解低电源电流要求和1.8V 逻辑、但使用案例是什么以及所需的通道和配置数量是多少? 任何其他需要关注的规格(低 RON、高速等)。

    谢谢、

    Bryan