This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:问题

Guru**** 2597165 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362, TS5A22364, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1125082/sn3257-q1-question

器件型号:SN3257-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A22362TS5A22364

你(们)好。

sn3257能否支持模拟音频信号? 如果不是、哪个部件是合适的?

谢谢

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    SN3257-Q1可支持音频信号、但我们提供了专为模拟音频应用而设计的器件。 TS5A22364或 TS5A22362都是针对具有较低 RON 并支持负信号的模拟音频发布的器件。 如果需要、TS5A22364还提供 Q1汽车级版本。

    谢谢、
    Tyler