This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:TS3A5018输出开漏

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018, TMUX1574, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1124727/ts3a5018-ts3a5018-output-open-drain

器件型号:TS3A5018
主题中讨论的其他器件: TMUX1574TMUX1575

大家好、团队成员

我是否可以知道我们的 TS3A5018是开漏设计输出?

或者我们是否有一个器件允许1.8V 电源电压并采用开漏设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    TS3A5018是一款模拟多路复用器、这意味着它不会驱动/重新驱动信号。 它将传递 IO 上存在的任何电压、减去来自 RON 的微小衰减。 您是否正在寻找能够重新驱动信号的有源、缓冲多路复用器?

    TMUX1574和 TMUX1575器件可在1.8V 电源电压下运行、配置与 TS3A5018相同、但允许在电源电压之外运行。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler

    感谢您的帮助、我们正在寻找 VDD=1.8V 的 I2C 扩展器

    但 我想  TMUX1574和 TMUX1575n`t 重新驱动(增强)信号、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    不可以、TMUX1574或 TMUX1575都不会重新驱动信号。 您似乎对数字多路复用器/多路信号分离器产品系列感兴趣。 如果您愿意、我可以将该线程重新分配给拥有这些器件的产品线?

    谢谢、
    Tyler