This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:TS5A3359 INO (pwroff)和 INO (off)泄漏电流

Guru**** 2595835 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159, TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1124504/ts5a3359-ts5a3359-ino-pwroff-and-ino-off-leakage-current

器件型号:TS5A3359
主题中讨论的其他器件:TS5A3159

大家好、

我注意到、INO (pwroff)泄漏电流远大于 INO (off)泄漏电流、这是为什么?

INO (OFF)表示 NO、COM 是 OFF、INO (pwroff) 表示 ts3a3359不是电源、对吧?

另一个问题,

为什么最大泄漏电流被写入 TS5A3159规范中的5V 测量参数中、而不写入3V3测量参数中?

5V 电源 参数

3V3电源 参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于第一个问题(TS5A3359)、您回答正确。 INO (OFF)是指开关关闭、而 INO (pwroff)是指器件关闭。 由于断电保护特性的架构、泄漏电流增加。

    对于第二个问题(TS5A3159)、这是一款较旧的器件、当时的工程师可能受到生产现场测量能力的限制。 我们预计3.3V 时的泄漏电流低于5V、因此这可能是仅列出典型值的原因。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的回答。

    您能否解释一下这一原则的工作原理或工作原理? 

     由于断电保护特性的架构、泄漏电流增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    有关该特性的更多信息、请观看此应用手册利用关断保护信号开关消除电源排序 ;观看此 TI 高精度实验室视频: 利用关断保护简化电源排序

    谢谢、
    Tyler