This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:Ron 平坦值

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1124575/ts5a23166-ron-flat-values

器件型号:TS5A23166

尊敬的 e2e 团队:

从数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a23166.pdf?ts=1659951690649&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTS5A23166%253FkeyMatch%253DTS5A23166%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN):)中给出的定义开始

Ron (平坦)是指通道在指定条件范围内的最大和最小 Ron 值与分析数据之间的差值

我看到、在 PAG 9条件下(VNO、电流和温度)、表6.8中的最大 Ron 等于4欧姆、但最小和最大 Ron 之间的最大差值等于27欧姆(全外壳温度范围)。 25°C 时数据的类似注意事项:最大 Ron 为3.9欧姆、最大 Ron 最小值和 Ron 最大值之间的最大差异为22欧姆。  

 Ron 平坦度数据似乎指 的是 Rpeak 而不是 Ron。

请帮助我了解如何阅读此表。

谢谢、

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所有条件下、最小和最大 Ron 限值均适用于所有芯片。 Ron 平坦度适用于任何单芯片。 换言之、制造变化和温度可能会移动 Ron、但最小值和最大值将彼此靠近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giorgia、

    这张表格看起来很混乱、让我询问团队成员以获得更多澄清、我将返回给您一个答案。

    谢谢、
    Tyler