This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:能否将单数据通道两个摄像头连接到单个端口、以便在输入之间切换2对摄像头

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1124283/ts5mp645-can-we-connect-single-data-lane-two-camera-to-single-port-so-that-we-can-switch-2x-pair-of-camera-between-inputs

器件型号:TS5MP645

您好!

我能否将时钟通道用于 IC 的数据通道引脚、因为我们在每个端口都有两个摄像头、如下所示。 这样、我们就可以使用单路多路复用器在两对摄像头输入之间进行切换。 您能否确认这对于 TS5MP645而言是可行的。

谢谢

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mani、

    是的、您可以通过数据通道引脚运行时钟信号。 只要信号处于数据表参数范围内、TS5MP645上的任何通道均可用于时钟信号或数据信号。

    谢谢、
    Tyler