This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6211:最低电流消耗

Guru**** 2599445 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1123918/tmux6211-lowest-current-consumption

器件型号:TMUX6211
主题中讨论的其他器件:TMUX1101

大家好、

 您能不能1µA 推荐电流消耗低于1 μ A 的最合适的1:1 SPST 系列、并满足以下附加要求:

1、3V 模拟信号、电流>10mA (3、3V Vcc)、1、8V 逻辑、低导通电阻(<5 Ω)

2.+5V/-24V 模拟信号、电流高达100mA、具有低导通电阻(< 5 Ω)的1、8V 逻辑器件

3.+5V/-24V 模拟信号、电流>10mA、1、8V 逻辑、低导通电阻(<5 Ω)

对于2和3种情况、 TMUX621x 是否适合这种情况?

感谢您的帮助

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    对于2和3节电池、我们建议使用 TMUX621x 来满足这些要求(低 RON、最低电源电流、并且可以支持给定的电压范围和恒定电流)。

    对于方案1、 TMUX1101 将是适用于这些条件的理想选择、因为它具有1.8V 逻辑电平、并且能够支持该应用的 VCC/信号。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan