This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多路复用器 IC 调查查询

Guru**** 2580045 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TMUX1136, TMUX1072, TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1123839/multiplexer-ic-survey-inquire

主题中讨论的其他器件:TMUX136TMUX1136TMUX1072TS5A23157

您好、支持团队、

我们的射频设计需要在5G 和6G 频带应用之间进行切换。

以下为我的功能请求项目:

1.双路输出(4通道输入至2通道输出)

2. VCC = 1.8V 或5V

控制电压= 1.8V

4.带宽至少需要100MHz

RL = 50欧姆

您能否帮助调查合适的多路复用器器件?

然后、还请提供数据表和每月500K 的价格、供我们参考。 谢谢你。

谢谢

注意事项

Peter

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 此处 搜索这些参数。

    TMUX1072具有过压保护、TMUX1136具有低泄漏电流、TMUX136是最便宜的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于5G/6G 中的此类应用、您确定此类器件只需要100MHz 的频率吗? 它们是在5GHz 或6GHz 范围内传递任何内容、还是指此类应用中不需要这些更高速度的子电路。

    如果您需要更高的带宽、可以查看我们的 TMUX136在高达6GHz 的速度下的性能。 对于较低频率范围(100MHz)的器件、您可以查看 TS5A23157。

    如果您对这些器件有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan