This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:TS5A3159A 被用作开关应用问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1123852/ts5a3159a-ts5a3159a-used-as-switch-application-questions

器件型号:TS5A3159A

团队、

我的客户使用 TS5A3159A 作为开关、该输入信号是交流耦合信号。 您需要检查 TS5A 输入是否可以是交流耦合。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    TS5A3159A 可以进行交流耦合、请注意、在信号开始衰减之前、信号通过器件的速度存在一些限制。 TS5A3159A 仅支持高达100MHz 的最大频率(建议使用低于100MHz 的信号来提供一些裕度)、但只要您不需要任何高于该频率的信号、就可以正常工作。

    谢谢!

    Bryan