This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:S1-S8输入引脚上的安全电压

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1123309/tmux1108-safe-voltage-on-s1-s8-input-pins

器件型号:TMUX1108

当 Vcc = 0V 时、输入引脚 S1-S8上的最大安全电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在绝对最大额定值中指定、即0.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    绝对最大额定值可在下面的数据表中看到:

    因此、当 VDD = 0V 时、最大值为 VDD+0.5V、即0.5V。 原因是每个输入端都有 ESD 保护二极管、如果输入电压超过 VDD 电压0.5V (大约一个二极管压降)、这些二极管将正向偏置并使器件短路。

    谢谢!

    Bryan