This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:可以支持 EMIF 吗?

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219, TMUX136, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1123224/tmux1219-can-support-emif

器件型号:TMUX1219

大家好、

我在 TMS320F28379和 AM243中有一个客户设计、然后他们需要使用 EMIF 来进行数据通信。

他需要一个1端口到2端口多路复用器在这两个端口之间进行切换、他不确定  TMUX1219是否可以支持 EMIF?

TMUX1219是否支持双向通信(发送和接收) ?

如果不是、是否有任何建议的器件型号供他使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    我们可以支持 EMIF 接口。 如果您只需要2:1多路复用器、TMUX1219带宽可能会有点低、以传递更高频率的信号。 看起来 TMS320F 可以高达200MHz、该应用中将使用什么?

    无论如何、我可以使用我们 的 TMUX154E、它 是一款2:1x2通道多路复用器、带宽高达900MHz、但仅支持3.3V。 如果您需要支持5V 电压的器件、也可以查看您的 TMUX136 器件。 请注意、这些是双通道器件、但如果您只需要单个通道、则可以通过50欧姆电阻器将未使用的输入连接到 GND。

    最后、如果您只需要单通道2:1器 件、我们推荐的最佳器件是 SN74LVC1G3157。 现在、该器件可以提供5V 电压、但带宽仅为370MHz、对于应用而言、这可能有点低。 因此、我之所以推荐一些2:1x2通道器件、因为它们的速度要高得多。

    所有这些器件也是双向的。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我!

    谢谢!

    Bryan