This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3345C:我们有自动版本吗?

Guru**** 2603265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3345C, SN74LVC2G66-Q1, SN74CBTLV3861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1122830/sn74cbt3345c-do-we-have-auto-version

器件型号:SN74CBT3345C
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66-Q1SN74CBTLV3861-Q1

您好、专家、

我正在寻找 Nexperia 74CBTLV3245-Q100的替代产品。  我们是否有 SN74CBT3345C 的自动版本? 或者、我们还有其他引脚2插针插接解决方案吗? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子
    遗憾的是、我们目前没有一个通过 P2P 汽车认证的器件来与该部件进行比较。 对于替代   方案、我们在 SN74CBTLV3861-Q1中提供了支持汽车功能的1:1x10通道器件、或在 SN74LVC2G66-Q1中提供了1:1x2通道(等效功能需要4个通道)。

    谢谢!

    Bryan