Other Parts Discussed in Thread: TMUX6212, CD4066B
主题中讨论的其他器件: CD4066B
E2E、
我正在尝试 用 TMUX6212RUMR 替换电路板上的器件,但现在电路板上没有+5V 电压。
再次查看数据表、我对在+-2.5V 电源下工作的可能性有疑问、因为数据表显示它需要满足4.5V 的最小 VDD、如果我对、不是2.5V、您能否检查一下并告诉我您的想法?
我们需要在 Vdd=+2.5V 且 VSS =-2.5V 时提供电源。 和16引脚 WQFN 封装。 是否可以确认这是可能 的?
谢谢、
Adam