This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16245:兼容解决方案请参见

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q16245, SN74CBTLV16210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1121471/sn74cb3q16245-compatible-solution-consult

器件型号:SN74CB3Q16245
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV16210

大家好、

客户正在寻找与  PI3B32X245兼容的解决方案。 我在我们的网站上搜索、现在似乎只有 SN74CB3Q16245是16位开关。 您能否帮助检查这两个器件是否兼容应用? 或者客户应该考虑任何设计注意问题吗? 谢谢、

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不生产任何采用40引脚封装的16通道开关。

    CBT 开关仅在5V 电源下工作。 CBTLV 开关在3.3V 下工作、但只允许高达3.3V 的信号;CB3Q 开关使用电荷泵(具有更高的功耗)来支持更高的 I/O 电压。

    在信号可能为3.3V 的情况下、我建议使用诸如 SN74CBTLV16210的 CBTLV 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stanley、

    客户是在寻找直接替代解决方案还是只是一种替代方案?
    我们不会有合适的16路总线插接解决方案、但 Clemens 在这里给出的建议很好。  SN74CBTLV16210可能是您的最佳选择、但如上所述、这取决于客户关心的电压范围。 如果您可以提供更多信息、如果此主题尚未为您提供解决方案、我可以帮助您指明正确的方向。

    谢谢、
    Rami