This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16211:SN74CB3Q16211

Guru**** 2600795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1121586/sn74cb3q16211-sn74cb3q16211

器件型号:SN74CB3Q16211

我们在 其中一个设计中使用了总线开关 SN74CB3Q16211DGVR。 我们看到其中一个引脚上的下冲为0.480mV。   这种下冲在 I2C 事务中可见、也仅在从器件发送数据时才会出现。 主器件发送数据时没有下冲。 下冲持续时间为~400ns。  

这种下冲是否会损坏总线开关的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许−0.5V、因此没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthukumar

    如 Clemens 突出显示的那样、数据表中的绝对最大值列出了-0.5V 的最小值。 因此、只要您将该值保持在较低的电流(低于 I/O 钳位电流)(这可能是您在 I2C 应用中远低于该电流)、您就应该可以正常工作


    谢谢!
    Rami