This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:数据值

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1120861/sn74cbtlv3126-data-values

器件型号:SN74CBTLV3126
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

您好!

你好。 客户正在寻求  SN74CBTLV3126PWR 的数据值、因为他们在其应用中使用此产品。

请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我们需要有关您的产品的一些数据。

       VOH、VOL、IOH、IOL、IIH、 IIL 值。

       制造过程(nm)

此致、

Ray Vincent

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    没有 VOH、VOL、IOH 和 IOL、因为这是一个无源器件。 请参阅 [常见问题解答]模拟开关/多路复用器的 VIH 和 VIL 电平是多少。  
    数据表中列出了 IIH 和 IIL


    这是在200mm 的制造上完成的。 TMUX1511是对较新制造工艺进行的较新的直接升级。

    谢谢、
    Rami