This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:眼图测试失败

Guru**** 2600115 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1118342/ts3ds10224-eye-diagram-test-fail

器件型号:TS3DS10224

您好!

我有一个应用、其中 TS3DS10224低于。USB2.0信号从 CPU 传输到 MUX 引脚 INB+/-、经过 MUX 后连接到 USB 端口。

我们无法通过眼图测试。 为了跟踪根本原因、我们探测 INB+/-侧并得到下面失真的眼图。
我们尝试移除多路复用器并短接空段、然后眼图即可通过。

因此、我怀疑多路复用器与我的电路的阻抗不匹配。

我能否知道 TS3DS10224的负载阻抗?

我是否应该为阻抗匹配添加一些电阻器?

(我的净阻抗为90欧姆 ZDIFF、从 CPU 到 MUX 的布线长度为2900 mil)

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、WeiChen、

    因此、负载阻抗将取决于这里的一些因素。 信号的 CON、RON 和频率。 器件的带宽为1.2GHz、因此它应该能够处理它、但您可能会看到损耗会影响匹配、就像你们现在假设的那样。 我认为、添加一些电阻以更好地匹配布线可能有助于眼图测试。 在较高频率下、阻抗应更接近 RON。 您能否尝试添加一些电阻并查看其是否有用? 我将从接近70-80欧姆的值开始尝试匹配系统的90欧姆 Z。

    让我知道结果如何。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami:

    能否检查您的建议的精确配置?

    我们应该将多路复用器旁边的电阻作为串联电阻、还是需要将电阻端接到 GND?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、WeiChen、

    当电阻从较高到较低时、您需要将电阻器串联在一起、以提高阻抗

    谢谢、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rami

     添加电阻器后、我们的眼图变得比以前更糟、如下所示

    如果我们绕过多路复用器、结果将低于

    如果有可以改进的地方、您能帮我们查看原理图吗?

    同时在 INA 和 INB 上执行1:4、INA 是 UART 信号、INB 是 USB2.0信号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、WeiChen、

    现在、我注意到眼图看起来具有一些负电压。 您是否可以偏置该电压并使用严格的正电压运行它? 该器件的额定电压不能处理负电压。  

    此外、您尝试了哪些电阻值? 您是否尝试调整此值并查看结果?

    [~引脚 userid="514690" url="支持/switches-多路复用器-组/开关-多路复用器/f/switches-多路复用器-论坛/1118342/ts3ds10224-眼图-测试-失败"]我的净阻抗为90欧姆 ZDIFF[/QUESP]

    您能为我澄清一下这一价值吗? 我可能会误解它。 这是每个 INB+和 INB-布线的布线阻抗吗? 还是 INB+和 INB-之间的差分布线阻抗?

    我认为该值实际上是差分阻抗、不会像直接解析的那样。 您可能需要在不使用多路复用器的情况下探测各个布线、以了解之前的布线阻抗。 然后、我们可以尝试添加适当的布线以匹配阻抗。

    此外、R269和 R278的迹线用途是什么? 它们是否会连接到其他器件? 现在、看起来您只是将输出拉至接地。 如果这是目的、那么眼图为什么在这里很重要、如果它不是通信路径?
    如果您愿意分享、查看电路板布局可能对我尝试识别此处的情况有所帮助。

    上升和下降时间对眼图的影响大于实际工作频率。 器件本身可以处理相当高的频率(500MHz - 1.2GHz、具体取决于配置)、因此我认为任何 UART 信号(<50MHz)都不会成为问题。 您是否发现系统中的通信存在实际问题?


    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami:

    好的、我重申了我的条件并更新了下面的当前原理图。 (R269&R278已拆下并连接至后部端口)

    我的应用是 USB 2.0、从 INB 到输出 A0.A1.B0.B1 (FUSB 意味着前端口、RUSB 是后端口)、 阻抗为 ZDIF=90欧姆(对于单端大约为45欧姆)

    INA 用于 UART、它 与 USB2.0共享相同的输出通道。

    眼图是作为差分对之间的电压差进行测量的、因此当正引脚= 0和负引脚= 1时、存在负电平

    眼图测试中的所有端口均失败、结果与下图相似(在 USB 连接器处测量)

    我们在前面的中添加了46 Ω 串联电阻、尝试使阻抗匹配、但没有使其更好。(在 USB 连接器处测量)

    绕过多路复用器后、所有端口均可通过如下合规性测试(在 USB 连接器处测量)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们绕过 MUX 时、我们使用核心线进行连接

    我认为在这种情况下、阻抗匹配应该远远超出我们的预期。

    因此、我假设阻抗匹配可能不是该问题的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WeiChen、

    您是否尝试过任何其他值并查看其如何影响系统? 此处建议实际测量阻抗并根据信号路径的需要进行调整。
    我不是传输线路和匹配方面的专家、但我有一些知识可以尝试并提供帮助。 我相信可能对  R269&R278有误解。 如果目的是将这些引脚连接到后端口、我认为这些引脚电阻器实际上与50欧姆匹配。 后端口的阻抗可能为几兆欧、因此您需要该并联50欧姆端接电阻器将负载阻抗与50欧姆特性阻抗匹配。否则、反射将明显变差。 由于该器件具有一些电阻、并且您也希望匹配该电阻、因此源阻抗(添加了这两个额外的电阻器)可能需要更低。   

    话虽如此、我也对阻抗不匹配会产生如此大的影响持怀疑态度。 但是、该器件应该能够处理该频率。 您是否曾尝试测试过通过器件的基本通信、以查看信号是否实际受到影响? 您希望使用的实际工作频率是多少?

    此外、该问题的传播范围有多宽? 它只是在一个器件上还是在多个器件上?  

    我还想了解的另一件事是、为什么正确的眼图会通过与使用多路复用器测试电路板不同的设置运行。 如果您以不同的方式运行测试、则不能进行良好的并排比较。 您能否通过软件提供眼图以及与多路复用器正在经历的相同测试设置、但仅绕过多路复用器、但仍会经历 电路板的其余部分?


    我注意到、这是与该主题相同的问题  
    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers---internal/f/switches-multiplexers---internal-forum/1111540/ts3ds10224-u2-uart-switching-with-ts3ds10224

    自此处出现问题以来、是否对布局进行了修订? 在差分对中、长度匹配是通过内部迹线定期固定的。 这可能会影响您的信号、因为您会以不同的方式对噪声进行移位。 长度匹配应在信号末尾立即完成。

    谢谢、
    Rami