请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6208 主题中讨论的其他器件: CD74AC161、 SN74HC161
您好!
您能否推荐 一个可驱动 TMUX6208的4位计数器参考设计? 如果没有、哪种4位计数器最适合 TMUX6208?
谢谢你。
此致、
5月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否推荐 一个可驱动 TMUX6208的4位计数器参考设计? 如果没有、哪种4位计数器最适合 TMUX6208?
谢谢你。
此致、
5月
尊敬的 Maynard:
我们没有可以连接1.8V 逻辑的4位计数器。 您可以级联四 个上升沿触发触发器、使其成为如下所示的递减计数器:

我建议使用 SN74LVC74A 或 SN74AUC74。
此致、
Sebastian