This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6208:4位计数器

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208, CD74AC161, SN74HC161, SN74LV161A, SN74LV163A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1120040/tmux6208-4bit-counter

器件型号:TMUX6208
主题中讨论的其他器件: CD74AC161SN74HC161

您好!

您能否推荐 一个可驱动 TMUX6208的4位计数器参考设计? 如果没有、哪种4位计数器最适合 TMUX6208?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我们没有可以连接1.8V 逻辑的4位计数器。 您可以级联四 个上升沿触发触发器、使其成为如下所示的递减计数器:

    我建议使用 SN74LVC74A 或 SN74AUC74。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是逻辑电压? CD74AC161/3等计数器在1.8V 电压下运行、而在较高电压下、有许多计数器如 SN74HC161/3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian 和 Clemens、

    计数器不需要1.8V、实际上可以达到5V、用于将单个脉冲转换为二进制数据。 是否有用于演示4位计数器的 PSPICE 示例?

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    感谢您的澄清。 在这种情况下、我建议使用以下计数 器:SN74LV161A 和 SN74LV163A。  

    此致、

    Sebastian