This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:使能引脚的 TON (EN)器件接通时间

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1119006/tmux1574-ton-en-device-turn-on-time-from-enable-pin

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TMUX1209

大家好、

您能否检查 Ton (EN)的单位是否适用于 TMUX1574?

我的客户认为该商品应该是 ns 订单、而不是我们。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图17/18/19确认此设备启动速度慢。

    支持超过电源电压的信号电压通常需要电荷泵、因此这是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    正如 Clemens 提到的、图17/18/19确认 ton (EN)处于微秒范围内。 确切的 TON/tOFF 时间将受到信号路径上的负载的影响。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、Tyler-San、

    感谢你的答复。

    TMUX1209的 TON (EN)在相似的负载下按 ns 顺序排列。

    您能告诉我这种巨大差异的原因是什么?  

     

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1209不允许信号电压高于 VDD。

    TMUX1574使用电荷泵将电源电压加倍。 这样的开关电源需要一些时间才能启动。