This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051故障的可能原因

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1118624/cd4051b-possible-reasons-for-failure-of-cd4051

器件型号:CD4051B

您好!

我的客户在使用具有3.3V 电源的 CD4051时遇到问题、 当 X3引脚连接到 GND 时、所有其他通道 X1-X7下拉至低电平。 X3对其他通道的内部短路可能会导致此情况。  

原理图和波形如下、当 X3连接到 GND 时、第1个通道输出 Y、其他3个通道为通道选择引脚。 Y 有一个上拉电阻器、此电路原理图中未绘制该电阻器。

客户的问题是 :使用4051时、这种 IC 故障的原因是什么、以便防止将来使用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    X3接地时、其他通道(X1-X2、X4-X7)上输入的信号电压是多少? 通道是否悬空? 显示输入和输出信号的波形捕获会很有帮助。

    CD4051B 未在内部短接、这种行为可能表示器件在某个点已损坏。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的快速响应。 当 X3接地时、所有其他电路悬空、X1-X7悬空或连接至 GND、输出引脚 Y 处只有一个上拉电阻连接至3.3V

    客户已确定可能导致 CD4051内部损坏的部件。

    因此、他们想问、使用 CD4051会导致这种损坏的原因是原理图看起来并不复杂。

    希望您能就此向我们提供一些建议、再次感谢。

    此致、

    制造商  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最可能的原因是过压。

    原理图显示、I/O 引脚连接到用户可访问的按钮、而无需任何 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    正如 Clemens 提到的、过压事件很可能是原因。 请参阅此应用手册、了解一些常见的过压情况: 过压事件保护、误接线保护和共模电压保护

    谢谢、
    Tyler