This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:ADG884BR P2P 替代产品?

Guru**** 2598945 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362, TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1118910/ts5a22362-adg884br-p2p-alternative

器件型号:TS5A22362
主题中讨论的其他器件: TS3A24159

一位工程师建议、这款采用新设计的 ADI 开关具有很长的交货周期、并询问 TI 是否有 P2P 替代产品。  

(ADG884BRMZ-REEL7)

我看到 TS5A22362等器件功能相似、但不考虑 P2P 下降。  

我是否可以忽略任何 TI 产品?  

此致、  

Carl Wolfe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我们有 TS3A24159器件、它采用 DRC 封装且引脚相同、但不提供5V 电源选项。 除了不支持更高的电源之外、该器件在参数上是等效的。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、  

    感谢您的快速回复和提供信息。  我将了解运行电源是什么。   希望小于3.6V、并且可以考虑使用该器件。  

    Carl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、  

    遗憾的是、ADI 开关的用例是5V 电源。  

    我认为这可能是一个原型板、因此我将了解工程师是否有3.3V 电源、但由于他们每个板使用6个电源、并且/或者如果他们的输入信号大于3.3V、这仍然是不可行的。  

    如果您有任何其他建议、请告诉我。  

    Carl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    如果是原型板并且它们可以重新路由迹线、则 TS5A22362将是更好的选择。 它支持5V 电源、并且具有切换负电压信号的附加功能。 DRC 封装中的引脚接近 P2P、引脚4和5和7和8与 ADI 部件相比发生翻转。

    谢谢、
    Tyler