This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4067-Q1:AECQ100和 JESD22之间的 ESD 标准

Guru**** 2598025 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1118981/cd74hct4067-q1-esd-standard-between-aecq100-and-jesd22

器件型号:CD74HCT4067-Q1
主题中讨论的其他器件:CD74HCT4067

大家好、

  我们希望用 CD74HCT4067替代74HCT4067D。但我们看到 ESD 标准存在差异。

  您能否帮助检查我们的 ESD 标准是否涵盖竞争对手的规格?

  如果不是、我们的器件中的哪一个可以用苹果2替代他们的器件。希望您能提出建议。

e2e.ti.com/.../2313.74HC_5F00_HCT4067_2D00_1541774.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang、

    遗憾的是、这是一个较旧的器件、我们没有它的 ESD 数据。

    MUX506CD74HC4067采用16:1配置、 数据表中提供了 ESD 详细信息、但不是引脚对引脚的替代产品。

    谢谢、
    Tyler