This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:使能引脚电压功能

Guru**** 2600095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1118194/sn3257-q1-enable-pin-voltage-capability

器件型号:SN3257-Q1

大家好、团队、

我的客户想知道、当 VDD 电压为1.8V 时、是否可以支持3.3V 的 EN 引脚输入电压。

我可以发表评论吗?

此致、

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    是的、SN3257-Q1具有 失效防护逻辑特性、可使 EN 和 SELx 引脚的输入电压高于 VDD。

    如下所示:

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我!

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    感谢您的明确回答。

    此致、

    Yuki