This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:TS3DS10224使用场景

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1118745/ts3ds10224-ts3ds10224-usage-scenario

器件型号:TS3DS10224

大家好、

我的客户正在评估我们的 TS3DS10224。

  1. TS3DS10224的更多信息

请帮助检查有关红色的真值表。

如果 INB 为 NC、OUTA0和 OUTB1是否相互连接?

    2. 针对客户的使用情形

Y<=>Z 经过4组 MUX、这会影响 USB 2.0信号。

由于这个问题、不建议直接使用 TI TS3DS10224、建议在前端和后端使用转接驱动器 IC

应该考虑到 XY、XZ 仅通过2组多路复用器、但该信号也会被视为四个多路复用器放大信号的问题。 请告诉我您对 Y<=>Z 信号完整性的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    正确、只要 INB 引脚悬空、就可以连接 OUTA0和 OUTB1

    2.从图片上可以看到所需的信号路径是 X<->Y、X<->Z 和 Y<->Z 正确吗? Y<->路径上没有关于信号完整性的数据、但可能会更少、带宽也会更低。 发送的信号电压/频率是多少?

    我们可能也能够使用多路复用器而不是交叉点来提出不同的解决方案。

    谢谢、
    Tyler