This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:SN74LV4051APWR

Guru**** 2600145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1117469/sn74lv4051a-sn74lv4051apwr

器件型号:SN74LV4051A

您好、专家、

您能给我们一些有关 TI 的建议一下:  SN74LV4051APWR

我们收到了相同的 PN,但收到了2个不同的 X 射线影像。

另外、一个样本的引脚1上还有点、而另一个样本有凹痕? 他们都在购买同一 TI 器件?

是因为 DC 还是 COO 差分器可能具有不同的引线框吗?

都可以接受  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=SN74LV4051APWR 所示、有两个制造基地、因此这是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    这些器件来自不同的组装地点。 标记对这些器件中的每一个都有效、引线框可能因工厂而异。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan

    我是否知道有任何 PCN 或 ECN 对此有何评论(不同的组装地点具有不同的引线框)? 因为我找不到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    引线框可能不同(这并不常见、TI 通常会为不同地区提供多个供应商)、 但这种差异不会影响形状、适用性、功能、质量或可靠性。 数据表中提供的电气规格仍然同样适用。

    我们没有这样的文档、因为这对于在不同区域具有多个装配体站点的器件是常见/正常的。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我可以 给你电子邮件地址吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    Bryan 已经离开、将于周一回来、但您可以使用 E2E 消息功能与 Bryan 或我联系。 您可以在此处提出特定问题或交换联系信息、以便其不在公共论坛上。

    谢谢、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan 和 Tyler,

    我们是否可以查看联系信息? 我的网址是 eric.lam@newpowerww.com。 由于我们的客户认为上述回复并非完全代表 TI (论坛中没有 TI.com 信息)、因此希望我 自行联系专家进行回复、并通过电子邮件 而不 是论坛回复。您能在这些问题上提供帮助吗? 感谢您的紧急帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我将在离线时向您发送消息。

    谢谢、

    Bryan