This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MIPI 应用应该使用什么模拟开关/多路复用器?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1118907/faq-what-analog-switch-multiplexer-should-i-use-for-mipi-applications

移动行业处理器接口(MIPI)是一种协议、主要用于智能手机、摄像头、平板电脑、显示屏和许多其他器件的高速连接。 MIPI 系统由称为通道的数据线组组成、它们协同工作以创建一个链路、该链路的总带宽定义了系统的分辨率和位速率。 其优点是许多通道可并行使用、以增加链路带宽、同时使每通道带宽更低。 在寻找 MIPI 模拟开关/多路复用器时,了解各种 MIPI 配置的规格非常重要。

  • 差分信号
  • 电压电平:1.2V、2.5V、3.3V
  • 频率:每通道高达2.5GHz、每通道通常为~1GHz

常见配置:

D-PHY
该配置包含多达4个数据差分对和一个时钟差分对。 所有通道一起工作、并且在时钟的上升沿和下降沿被采样。 与较新的 C-PHY 配置相比、D-PHY 确实需要更多的信号线、但它降低了信号处理的复杂性。

C-PHY
此配置包含三个数据线、无需专用时钟对。 将三个线中的每条线进行比较、以生成差分信号。 由于采用了增强型编码、因此每通道比特率最多可以降低40%、同时使用更少的信号、以实现与 D-PHY 相同的每链路比特率。 折衷是编码/解码的更复杂的信号处理。

这两种配置都可以根据系统需求增加或减少通道数。 最低要求仅为1个数据通道、这对于低分辨率和低功耗应用非常有利。

下表推荐了可在数据信号路径上传递 MIPI 信号的多路复用器。 这些器件通过 GPIO 进行控制。

《MIPI 开关/多路复用器选择指南》

器件

配置

通道 每通道
带宽(-3dB)
封装(尺寸)
TMUX1575

2:1 SPDT

4. 1.8 GHz WCSP (1.33mm x 1.33mm)
TMUX646 2:1 SPDT 10. 6.0 GHz nFBGA (2.45mm x 2.45mm)
TS3DDR4000 2:1 SPDT 12. 6.0 GHz DSBGA (3mm x 8mm)
TS3DV642-Q1 2:1 SPDT 12. 5.8GHz WQFN (3.5mm x 9mm)

有关 MIPI 和我们的产品系列的更多信息、请参阅 TI 高精度实验室视频产品概述