This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5017:禁用时的输出状态

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1117677/ts3a5017-output-state-when-disabled

器件型号:TS3A5017

您好!

当 ENx 输入被激活(H)时、输出的状态是什么?

技术规格只是表示“关闭”,它是打开还是0V?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "off"表示断开连接、即高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    TS3A5017是一款低电平有效器 件(EN 在顶部标记了一条线路)、这意味着只要 ENABLE 引脚为低电平、开关就会根据地址引脚关闭、当其为高电平时、所有开关都将打开。  

    如下表所示:

    当 EN 为 L (低电平/关闭/ 0)时、地址引脚选择哪些开关可以关闭或打开。 因此、对于上表:

    1、EN 为 L、地址引脚 IN2和 IN1为 L、因此开关 S1闭合并连接到漏极引脚 D。其余开关断开。  

    2、 EN 为 L、地址引脚 IN2 为 L、 IN1 为 H (高电平/开/ 1) 、因此开关 S2闭合并连接到漏极引脚 D。 其余开关均断开。  

    3、 EN 为 L、地址引脚 IN2 为 H、 IN1 为 L、 因此开关 S3 闭合并连接到漏极引脚 D。 其余开关均断开。  

    4、 EN 为 L、地址引脚 IN2 为 H、 IN1 为 H、 因此开关 S4 闭合并连接到漏极引脚 D。 其余开关断开。

    5、 EN 为 H、地址引脚 IN2和 IN1 未激活 、因此没有任何开关 关闭并连接到漏极引脚 D。它们都是开路的。

    如果您有任何疑问 或疑虑、请告诉我!  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复,正如我的 FAE 所说,数据表上的内容不清晰:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "开关输出"波形被 RL 下拉。 (无法测量浮点。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该图显示 S1引脚被 RL 拉至接地、因为它充当下拉电阻器。